This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:为什么可以##39;我写入寄存器CONFIG0~CONFIG2 (0x01~0x03)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650347/dac5687-why-can-t-i-write-into-registers-config0-config2-0x01-0x03

部件号:DAC5687

您好,支持团队,

我们的客户正在评估DAC5687。
以下现象发生在客户的评估环境中。

他不能写入CONFIG0 (0x01),CONFIG1 (0x02),CONFIG2 (0x03)的三个地址。
即使他写了数据,三个地址的数据也将使用读取数据的值进行固定。
CONFIIG0 (0×01):0×80
配置1 (0x02):0x00
CONFIIG2 (0x03):0x00

他已证实其他登记册可以书写和阅读。

问题;
他不能在这3个登记册上写,有否可能的原因?
是否有任何必要条件写入这三个寄存器?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masanori,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana先生,您好!

    您能否要求客户为设备通电并对所有寄存器执行读回操作,并确保他正在读取数据表中提及的所有寄存器的默认值。 我还没有看到这样的问题,即您可以写入所有的重写器接受config0,config1和config2。 客户是否只测试了一台设备,或者他是否在多台设备上发现了问题?

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Neeraj-San,

    很抱歉回复太晚了。
    这种现象只在一个板上得到证实。 现在客户正在检查另一个。
    我收到了客户的其他问题。
    这些只是为了客户的需要而进行的确认。

    1.对登记数据的编写程序是否有任何限制?

    2.客户每4字节写入一次寄存器数据。 其方法是否有任何限制。

    3.以下端子的连接是否有问题?
    它们是否会影响注册数据的写入?
    PHSTR (针脚94)= H
    QFLAG (pjn 98)= H
    TESTMODE (针脚97)= L
    TXENABLE (针脚33)= H
    睡眠(针脚96)=打开

    4.在DAC5687EVM电路中,PHSTR,QFLAG,TESTMODE和TXENABLE具有49.9 Ω 下拉电阻器。
    这些电阻器的值是否有意义?
    例如,如果固定到'L',是否需要下拉电阻器?

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neeraj-San,

    现在我将向您介绍更多信息。
    同样的现象似乎也发生在另一个板上。
    因此,无法写入寄存器(0x01,0x02和0x03)的现象会在多个设备上发生。
    如果您有任何可能的建议,请告诉我。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana先生,您好!

    很抱歉回复太晚。 客户是否仍发现问题? 串行端口的运行频率是多少? 最大SCLK频率为10MHz。 您是否还可以要求进行2字节写入,而不是4字节写入?

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neeraj-San,

    感谢您的支持。
    客户无法写入CONFIGx寄存器的问题已解决。

    客户每4字节写一次。 但地址说明和数据顺序不正确。
    我们建议客户纠正这些问题,客户已能够正确写入数据。
    感谢您的合作。

    此致,
    Tachibana先生