This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298采样率

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651564/ads1298ecgfe-pdk-ads1298-sampling-rate

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298

ADS1298的采样不准确。

我在config1中设置HR模式和1k SPS,但在PC上的测量值大约为930 /秒。

当我将寄存器1k SPS更改为500 SPS时,测量值大约为420/s

哪些因素会影响采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dongjun,

    ADS1298的采样率与时钟源有关。 您使用的是ADS1298的内部时钟还是ADS1298ECGFE-PDK的外部时钟源? 有关详细信息,请参阅用户指南的第5.2 节(第42页): www.ti.com/.../sbau171d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    而且,我正在使用内部时钟,并且JP针脚也已正确连接。

    当DRDY从高降至低时,此数值会被标记。

    如您所见,波形在1毫秒内可见,但在中间被切断。

     我不知道什么是重要的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dongjun,

    您是使用完整的ADS1298ECGFE-PDK套件还是连接到自己的控制器? 如果您只需配置芯片和监控DRDY,则信号应保持一致。 确保您没有切换PWDN引脚或通过SPI接口向设备发送任何命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我正在尝试使用 Atmega16微控制器从ADS1298ECGFE (删除MMB0)接收数据。

    使用RDATAC模式时开始出现问题。

    我使用了在DRDY信号下降边缘触发的中断。 (1000 SPS)

    在下图中,当DRDY保持低电平5毫秒时,无法发送数据接收命令。

    蓝线= MOSI针脚

    黄线= DRDY引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dongjun,

    我很好奇,但当您使用MMB0的原始设置时,您是否在DRDY输出中看到相同的中断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我是东军。

    我没有使用MMB0。

    我解决了DRDY信号的问题。 原因是读取DRDY信号的延迟。

    结果,我确认我每秒读取大约1004个数据。

    我使用16位计时器测量了1秒1分钟的数据,但无法准确读取1000 SPS。

    如何每秒精确获取1000个数据。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dongjun,

    很抱歉耽误您的时间-您需要使用准确的时钟源才能获得1000 SPS。