This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562EVM:充分利用300 MHz带宽

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5562EVM, ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651792/ads5562evm-utilizing-full-300-mhz-bandwidth

部件号:ADS5562EVM
主题中讨论的其他部件: ADS5562

您好,

我正在使用ADS5562EVM。 我相信EVM限制了ADC的模拟输入带宽。 是否可以修改EVM以利用ADS5562提供的完整300 MHz模拟输入带宽?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    请参见下面的模拟输入示意图。

    这些不平衡变压器(根据设计文件www.ti.com/.../ADS5562EVM中的BOM,WBC1-1TL)的输入带宽范围为250 kHz至750 MHz。

    虽然可以进行修改,但可能没有必要,因为平衡变压器支持的带宽涵盖了ADC可以接受的最大输入。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。 我发现频率时间会扫过ADS5562EVM的输入。 我将信号发生器的输出功率保持在12 dBm恒定,并记录了由ADS5562EVM测量的每个频率的代码中的峰值到峰值电压。 似乎该板的幅度响应在300 MHz之前就开始滚动。

    我附上了记录的数据以及测试设置的简单结构图。 请告诉我您的想法。

    此外,我们正在考虑将主板转换为直流耦合配置,因此有关该过程的任何信息都将很有帮助。 如果幸运的话,我们可能需要删除任何限制响应的组件。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我建议在调整输入频率的同时探测变压器的输出,以查看信号进入ADC之前的电压,只是为了确认输入网络导致衰减。 遗憾的是,我不确定模拟输入网络的输入响应是什么,而是从《用户指南》中获得    在2.2 .3.1 节中,它应处理100 MHz以上的频率。 此外,《用户指南》还提供了一些有关实施直流耦合输入的指导。

    请将此线程 e2e.ti.com/.../223.9082万 用作将DC耦合模拟输入与ADS5562EVM配合使用的参考。

    希望这会有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    使用电路模拟器分析模拟输入的单个线路后,似乎不会出现任何明显的衰减,最高达300 MHz。

     验证模拟输入网络中是否发生丢失后,您可以尝试安装1pF (或更低)盖来代替3.3pF盖。 这应该会降低切断频率,并且在扫描频率时,您应该会看到来自ADC的较高代码。

    此致,