This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:背景校准的挑战

Guru**** 2788305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651010/adc12dj3200-challenges-with-background-calibration

部件号:ADC12DJ3200

大家好,

我的一位客户正在使用ADC12DJ3200,并且在背景校准方面面临一些挑战。

他们使用了背景校准,并在信号处创建直流步长(转换器更换时)。 这会降低性能。 通过禁用背景校准,他们注意到即使在我们的全温度范围(-40°C至55°C)下工作时,性能也会更好。

从测试中的设备行为到现在,不需要进行背景校准。

这些问题是:

  1. 如何决定启用背景校准? 例如,如果温度变化为20°C?
  2. 您是否会考虑在几秒钟内启用足够的背景校准,然后再次禁用它,直至我们确定的事件发生?

 提前非常感谢

kr)

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincenzo,

    我们正在审查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Vincenzo

    您的客户是正确的。 当活动内核交换时,用于实施后台校准模式的机制会导致较小的DC偏移。

    对于需要持续正常运行时间的应用(例如通信链路),建议使用后台校准模式。 这些应用通常对ADC内核交换的影响不太敏感。

    对于不需要连续运行时间的应用,以及对 ADC内核交换和持续背景校准可能发生的直流增益/偏移的细微变化敏感的应用,建议进行前台校准。

    ADC12DJ3200数据表的图10,11,12和13有助于显示前景和背景校准的性能差异。 图10显示了以下各项之间的性能差异:

    1. 背景校准
    2. 在每个温度点完成校准的前台校准。

    图11,12和13显示了以下方面的性能:

    1. 每个温度点的前台校准
    2. 仅在环境温度为25C时进行前台校准

    最后3个数字有助于说明如果设备未重新校准,温度变化导致的性能下降。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim

    非常感谢您的回复。
    客户的应用程序是点对点通信链路。 它们受到这些DC步骤的影响,因此根据我的理解,他们应该将温度用作事件和/或使用一些定期的背景校准任务。 这是否合适?
    或者您是否建议不要使用Backg。 校准?

    提前非常感谢
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Vincenzo

    最直接的方法是使用前景校准,只有当温度变化足以开始影响系统性能时,才重新启动校准,但前提是系统停机时间允许ADC输出暂时静音(全部为0)。

    您能否获得有关ADC板的预期环境温度变化,重新校准停机时间的可用性以及所需ADC性能参数的一些信息? (所需的采样率,输入频率范围,最小SNR,SFDR,THD性能, 等)

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    非常感谢。

    客户的应用程序在-40oC至55oC的温度范围内运行,完全不会出现停机。

    因此,他们肯定会保持前台校准,但几个月后,他们可能会有一个完全不同的环境。

    采样率= 2800MHz

    输入频率范围= 0 - 750MHz

    最小SNR =讨论主题。

    如果我们考虑在烤箱中以全温度范围测试板载回路,则在4 QAM时必须高于43dB (约为45db+/-1dB),在256QAM时必须高于41dB (约为43db+/-1dB)。 从图10-13来看,初始前台校准后,我们可能会有大约48dB,根本没有校准。 因此,可以将ADC保留为初始化状态。

    客户已经在烤箱中进行了一些测试,结果显示,由于温度,SNR没有显著变化,但这尚未在大量系统中进行测试。

    非常感谢您的宝贵支持

    kr)

    Vincenzo