This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:TMP461作为ADC内部二极管的温度传感器

Guru**** 2921170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP461, TMP461-SP, ADC12D1620QML-SP, TMP461EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649783/adc12d1620qml-sp-tmp461-as-a-temperature-sensor-for-the-adc-internal-diode

部件号:ADC12D1620QML-SP
主题中讨论的其他部件:TMP461TMP461-SPTMP461EVM

您好,

为了允许由于温度变化而进行ADC校准,我希望使用远程传感器监控其结温。

TMP461是否适用于ADC1620QML-SP温度监控。

如果是,是否有 任何TMP461和ADC方程支持该公式(例如,温度作为电压的函数)?

此致,

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊泰

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai
    TMP461尚未通过此ADC上的热敏二极管验证,但这项工作将在本周进行。
    我会在收到更多信息时通知您。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    这种验证对我们非常重要。

    我们依靠TMP461测量ADC12D1620的温度,以进行实时校准(ADC要求)。

    您是否知道任何其他符合空间要求的温度传感器?

    此致,

    Itai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itai:

    虽然Jim为ADC12D1620的验证提供了意见,但我想补充一点,即TMP461-SP最终产品将很快推出。 您可以通过以下网址获取更多详细信息,并订购工程样品(\EM): http://www.ti.com/product/TMP461-SP 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itai
    TMP461通过I2C接口提供直接的温度读数。
    初步测试显示,封装顶部的热耦合测量与TMP461报告的二极管温度之间存在良好的相关性。 我认为结果已经足以确认它可用于监控ADC上从上一个校准点开始的温度变化。 (即使存在温度偏移,只要差值测量值足够接近,读数也是有用的)。
    我将在下周的星期三进行更多的测量。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我是否理解正确。

    您对以下内容进行了比较:

    1. 连接到ADC12D1620时,温度读数来自TMP461  

    2.连接 到ADC封装顶部的热电偶的温度。

    我是否理解正确?

    Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itai

    您的理解是正确的。

    1)正确。 TMP461外部二极管连接与ADC的二极管+/-连接相连。

    2)测试使用连接到ADC封装顶部的热电偶。

    我在ADC电源打开的情况下进行额外测量,但在PDI=PDQ=1的情况下,可以最大程度地降低功耗。 在这种情况下,接头和包装顶部温度将非常相似。 明天我会告诉你结果。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim,Sriram:

    是否有任何设计示例显示TMP461-SP与ADC12D1620QML-SP配合使用?

    您是否一起测试了这两台设备?

    您能告诉您任何函数或测量结果图吗?

    此致,

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR和Sriram

    我使用连接到ADC12D1620QML-SP EVM热敏二极管的TMP461EVM收集了一些数据。 两个EVM之间的连接是每个板的二极管+到二极管+和二极管到二极管之间的简单电线。 我确实将数字滤波提高到2级,平均8个连续样本,以减少噪音造成的差异。

    我使用有限的方法来强制温度,但确实在20度范围内使用热枪来加热ADC EVM获得了一些结果。

    一般而言,温度测量差小于1摄氏度。使用热气枪加热电路板后,可以看到稍高的偏移。 我预计这些错误是由于使用Fluke热电偶的封装顶部温度与ADC芯片的实际温度之间的偏移造成的。

    TMP461

    Fluke 179

    差异

    注:

    20.375

    21.2

    -0.825

    20.4375

    21.3

    -0.8625

    23.8

    24.3

    -0.5

    31.6

    31.8

    -0.2

    31.3

    31.

    0.3

    30.5

    30.3

    0.2

    30.

    30.

    0

    29.

    29.

    0

    27.5

    27.7

    -0.2

    27.

    27.3

    -0.3

    26.

    26.4

    -0.4

    42.

    40.6

    1.4

    在加热板,DUT和热电偶之后,使用热气枪

    41.

    39.7

    1.3

    在加热板,DUT和热电偶之后,使用热气枪

    40.

    38.9

    1.1

    在加热板,DUT和热电偶之后,使用热气枪

    39.

    38.

    1.

    在加热板,DUT和热电偶之后,使用热气枪

    37.

    36.3

    0.7

    36.

    35.3

    0.7

    35.

    34.4

    0.6

    34.

    33.6

    0.4

    33.

    32.7

    0.3

    32岁

    31.9

    0.1

    28.

    28.4

    -0.4

    26.5

    27.1

    -0.6

    此致,

    Jim B