This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:加电斜坡计时问题

Guru**** 2589890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648362/ads1220-power-up-ramp-timing-question

部件号:ADS1220
在“线程: ADS1120”中讨论的其它部件

您好,

我目前正在使用一种使用TI ADS1220的新设计。

SBAS501C ( 2016年8月修订)第10.2 章规定:"为了在整个温度范围内正常启动设备,电源设备的斜坡速率必须为单电位且低于每50 us 1 V ..."。

我将“ADS1120 DRDY pin not tow low after Power-up”线程中的信息解释 为“电源电压过快”,可能导致ADC内部振荡器未激活。

如果温度保持在26 * C的稳定状态,是否仍需要缓慢的斜坡时间(即数据表"整个温度范围"意味着什么)?

如果 外部频率源连接到ADC CLK引脚,电压斜坡正时是否仍然至关重要?  



提前感谢您的澄清!

      此致

              Anders T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anders:

    ADS1220的完整工作温度范围为-40至125°C。  启动问题取决于进程和设备,并非所有ADS1220设备都能以相同的方式运行。  启动 建议是为了确保 在使用任何ADS1220的每个应用程序和系统中,设备 都能正常启动。  由于启动斜坡较快,因此即使在室温下,也无法确定设备是否会启动。

    如果您使用外部时钟,则不需要斜坡。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    问题已解决。