This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:LMH6518至ADS4249

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249, LMH6518, LMH5401, LMH6552, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651126/ads4249-lmh6518-to-ads4249

部件号:ADS4249
主题中讨论的其他部件: LMH6518LMH5401LMH6552LMH6554

我想将LMH6518可变增益放大器连接到ADS4249 ADC。

信号带宽为DC-50 MHz。

您是否可以提供任何带DC耦合的缓冲器? 请发布工程图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aronii,

    我在我们的高速放大器团队中循环使用直流耦合模拟输入信号。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我看到7天过去了,没有人回答我的问题,所以我会尽量澄清:
    在数据表和评估板中,所有输入电路都是交流耦合的-用于射频。
    我有一个类似示波器的应用程序,我必须测量直流耦合信号-低至0 Hz。
    我想使用具有800mV FS跨度的LMH6518。 ADS4249具有2Vptp跨距。
    我需要一个差分放大器,它可以通过+/-5V电源工作,并通过2.5 在低噪声下放大信号。
    我知道来自ADI的类似设备:ADA4938
    您是否可以提供由TI提供的类似器件来实现此类接口?
    它必须具有共模电压输入,以便连接到ADC "VCM"输出。
    请提供在此类应用程序中经过测试的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人能就此问题提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aronii,

    几位放大器工程师上周休假。 我将再次向他们提出这一要求。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aronii,  

    很抱歉,我们的回复延迟了。 LMH6518实际上可以向上摆动到1.8 Vpp差动(1.6 Vpp,用于THD,100 MHz≤–40 dBc)。 数据表中的规范是指单端输出。  

    如果您仍想达到完整的2 Vpp范围,您可以根据性能要求使用FDA,如LMH6552,LMH6554或LMH5401。  

    此致,