This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:与Xilinx KC705或Digilent Genesys 2电路板兼容

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654209/ads4249evm-compatibility-with-xilinx-kc705-or-with-digilent-genesys-2-boards

部件号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他部件: FMC-ADC-ADC,TIDA-0.0069万

您好,

我不知道此EVM以及50美元的适配器是否与Xilinx KC 705 FPGA板连接器(右侧还是左侧?)引脚兼容

www.xilinx.com/.../ek-k7-kc705-g.html

或者使用Digilent Genesys 2 EVM?
store.digilentinc.com/.../

是否有用于运行此EVM的源代码(VHDL/Verilog等)?

Reagds,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aronii:
    我认为FMC-ADC-adapter与ADS4249EVM兼容,但我已将您的问题转发给了一位更熟悉此器件的工程师以进行确认。

    对于固件参考设计,我们会要求您查看TIDA-0.0069万,它将提供文档和源代码,以便与Altera FPGA集成。 您会发现源代码也是Xilinx FPGA设计的良好参考。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了TIDA-0.0069万的固件部分,发现的只是二进制Qar文件。
    您能否提供源代码的文本文件?
    QAR适用于Quartus (Altera),它不适用于rXilinx FPGA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事:我的问题是FMC-ADC适配器(不是连接到TI EVM的那一侧)与Xilinx电路板的兼容性。
    是否为兼容连接器? PIN匹配? (即,活动EVM套件连接到Xilinx电路板上的I/O引脚,而不是连接到GND或VCC?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aronii,很抱歉回复太晚。  我以为我们已经完成了另一个主题的讨论。  

    我想将FMC-ADC-Adapter的分析附在KC705 FMC板功能上,以备将来参考。

    附件是包含完整表的XLS文件

    一些注意事项:

    1) ADC的时钟资源为

       * LA00_x_CC至FCLK

       * LA17_x_CC至DCLK

    2)适配器板使用KC705的3.3V电压,而ADC板不使用此电压

    3)适配器板具有一些路由信号,以便KC705可以将SPI发送到ADC,这些信号标记为"来自FMC的通信"

    我没有发现针脚分配有任何冲突。  FMC有一些关于哪些信号应在针脚上路由的指南,我们已遵循这些指南。  

    此致,

    Brian

    e2e.ti.com/.../FMC_5F00_ADC_5F00_compatibility.xlsx