This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK

Guru**** 2546640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660444/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

您好,  

我目前使用的是ADS1298ECGFE-PDK,想了解更多有关为通道的负输入提供接地参考的信息。 我进行了一项测试,涉及使用函数发生器绕过DB-15连接器,通过其专用跳线将20mVPP正弦波传输到通道1的输入。 但是我没有将通道输入的负极导线偏置到AVDD的一半,我将其连接到函数发生器的接地,还将JP5跳线的接地连接到函数发生器接地, 通过ADS1298ECGFE-PDK软件,我能够读取相同的振幅。 如果不偏置通道的负输入,是否有任何问题?

我还将使用PDK进行一些EMG采集测试,想知道在将电极连接到通道输入时,我是否将正通道输入连接到肌肉,将负通道输入连接到骨骼作为接地参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zach:

    欢迎参加我们的论坛!

    对于入门者,您能否告诉我们您正在使用AVDD和AVSS的哪些耗材? 您使用的是单极3.3 V电源还是双极5 V电源(+/- 2.5 V)?

    一般而言,我们希望每个通道的输入共模电压接近中电压(即 1.65 V或0 V,具体取决于您的上述答案),以便PGA可在最长线性范围内工作。 ADC总是将INxP和INxN之间的差值转换为PGA增益的乘数。 我怀疑,如果你在INxN接地的情况下测量到正确的正弦波幅,那么你可能是在使用双极电源配置,这样接地实际上是中间电源。 是这样吗?

    在大多数医疗应用中,需要使用专用电极(即 RLD)。 ADS1298具有内置中电压,可用于设置RLDOUT共模。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回复,是的,我相信我已经配置了AVDD和AVSS作为双极5V电源。 我正在尝试通过DB-15连接器测量EMG信号,并想知道如何使用ADS1298 PDK软件连接和配置电极。 从我在google上看到的,两个电极用于连接到通道的输入,差分放大器将在信号之间产生差异,我还看到他们确实使用RLD电极来建立一个共模电压,正如你所提到的。

    我进行了连续性测试,以验证DB-15引脚与其在ADS1298PDK上的连接之间的连接,并发现其中一个DB-15引脚连接到一个输入通道(JP26-JP32)的正极管座。 这让我想到另一个问题,如何通过DB-15连接器将另一个电极连接到相同的通道,如负极插头输入到该通道?

    最后,我想知道的是,

    1)如何通过DB-15连接器将差分信号连接到单个通道。

    2)如何使用ADS1298 PDK软件配置RLD电极。

    谢谢!

    Zach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    如果要评估真正的差分输入,您可以使用标有"LL","RA"或"LA"的电极输入。 这些信号将DB15连接器的引脚9,10和11连接到JP31和JP32。 EVM上的其它通道设置为伪差分测量,仅使用正电极输入根据通用WCT电压进行测量。

    RLD放大器可在GUI的寄存器映射选项卡中的"ADC寄存器"->"LoFF和RLD下进行配置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    您知道在哪里可以找到ADS1298封装吗? 我正在为我正在处理的项目设计PCB。

    此致,

    Zach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach -请参阅ADS1298产品文件夹中的“质量和包装”选项卡。 您可以下载两个软件包的原理图和封装图,并将它们导出到用于创建PCB的设计工具中。

    此致,