This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:视频输入的ESD保护

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650296/tvp5151-esd-protection-for-video-input

部件号:TVP5151

我们根据ISO 1.0605万-2008在2008在对设备进行ESD测试期间刻录了一些视频解码器。
TI建议使用哪些TVP5151 ESD保护?
在提供的数据表中:

g.系统级ESD保护不包括在此应用电路中,但强烈建议在模拟
视频输入上使用。 

但我找不到任何关于它的建议。
我从Littelfuse http://www.littelfuse.com/technical-resources_old/application-designs/circuits/svideo.aspx上找到了建议

但是只有一个p/n,我们对该设备是否适合TVP5151存有疑问。
我们能否从TI获得有关此案例的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:

    我将您的帖子移到了这个论坛。 本论坛涵盖的产品包括传统NTSC/PAL解码器(TVP5xxx)视频ADC (TVP7xxx)视频DAC (TS8xxx)。 TI不建议在新设计(NRND)中使用这些部件。 对这些设备的支持非常有限。

    此致,
    周大卫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议任何低电容保护,以提供约+-5V的钳位。

    如果在连接器处提供保护(应该是),则确保它是双向的,因为视频输入信号可能会延伸到地下。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    当我们对PCB布线进行一些修改并添加一些ESD保护时,就会出现这个问题。