请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DDC264EVM 尊敬的TI:
我是OSI光电技术的工程师。 我对DDC624EVM的编程不熟悉,但我在VB6方面有很多经验。 我使用 WriteFPGARegsC来读取和写入FPGA寄存器。 除9号寄存器外,所有寄存器均工作正常。 根据《用户指南》,20位的上半位(4位)必须为1,16位的上半位必须为0。 此外,对于1通道,下半位值应为0,对于2通道,下半位值应为1,对于8通道,下半位值应为3,对于1024通道,下半位值应为10。 我只需要128个频道。 当我将具有128个通道的20位&H17写入到Register-9时,我只读回&H10。 无论我写什么给9号寄存器,它总是返回下半位值为零。 为什么?
我在配置DDC寄存器时也遇到问题。 我最初将&H5A写入Array_Data。 在我写入并读回它之后,数组内容仍然是&H5A。
提前感谢您的帮助,
Romeo Demafelix