This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:来自ADS1299的EEG数据无效

Guru**** 2590320 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651831/ads1299-invalid-eeg-data-from-ads1299

部件号:ADS1299

您好,

我们在其中一个项目中使用ADS1299来捕获EEG信号。 我们没有从ADS1299获得正确的数据。 通常,EEG数据在UV中会很低,但当增益设为1时,我们会获得50到100mV范围内的数据。 当增益设为24时,我们将获得1.5 至2.2 V范围内的数据。我们已将偏置输出信号连接至偏置电极,将SRB2连接至参考电极,并将ADS1299的前四个通道连接至EEG电极。

请在下面找到ADS1299的配置寄存器的值,
config1 = 0b1011.011万
CONFIIG2 = 0b1101万
CONFIIG3 = 0b1111.11万
CHnSET = 0b0.1万
BIAS-SENSP = 0b1111.1111万
BIAS-SENSN = 0b1111.1111万
MISC1 = 0b0万
LoFF = 0b0.001万
其它寄存器保留在默认状态。

请帮助我们解决此问题。

请在下面找到原理图文件。


 

谢谢!

Pradeep Nalawade,

团队领导,

Funambolo Technologies公司 班加罗尔有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pradeep,

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您的ADS1299原理图中没有任何内容会被我认为是错误的。 您能否告诉我们,当您启用内部测试信号时,一切是否正常? 如果该测试正常工作,您能否提供布局的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的回复。

    我已测试内部测试信号。 它工作正常。

    请在下面查找布局详细信息。

    谢谢,此致,

    Pradeep Nalawade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pradeep,

    感谢您的更新。

    如果使用正确的幅度(1.875 MVP或3.75 MVP乘以PGA增益)测量内部测试信号,则问题必须与外部信号本身有关。 您使用什么作为信号源? 您是否尝试过使用函数发生器?

    一个简单的测试是将100 MVP正弦波应用到SRB2,并使用中电源偏移电压。 请务必将函数发生器接地与主板上的接地共用。同时将INxN引脚连接到中间电源。 然后,每个通道应在以0 V为中心的输出处看到100 MVP正弦波(倍增益)

    我还有一些关于您的原理图的其他评论:

    1. BIASOUT信号当前与Biasin短路,BIASINV保持浮动。 这是故意的吗? Biasin用于将偏置放大器输出路由到输入MUX。 从这里,可以在其中一个通道上根据BIASREF测量偏置输出,也可以将其路由到其中一个外部输入引脚。 您是否正在执行以下任一选项?
    2. 1 M || 1 nF反馈组件应连接BIASOUT和BIASINV (反向偏置放大器输入)。 目前,偏置放大器没有闭合反馈回路。
    3. 应使用电阻器将启动引脚连接到DVDD或DGND。 您是否正在使用start SPI命令来控制转换? 如果是,则应将起始销系在低位置。 否则,捆扎开始时间较高。

    关于寄存器设置,您可能不想从通道5-8中选择未使用的输入引脚以进行偏置共模派生。 然后,设置将为BIAS-SENSP = 0x0F和BIAS-SENSN = 0x0F。

    仅供参考-如果您只需要4通道,我们去年发布了具有同等性能,功能和占用空间的ADS1299-4。

    此致,