This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:有关ADS8866的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866, ADS8864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652702/ads8866-a-question-about-ads8866

部件号:ADS8866
主题中讨论的其他部件: ADS8864

我们要使用16位ADC,现在我们正在评估ADS8866,我要确保 在第一个字节样本完成后,我可以在第二个字节样本之前重新启动AD转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接收到来自Leo Zhao的电子邮件,需要更多信息以确认问题,将通过电子邮件和 电话进行沟通。

    此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,非常感谢您,我已经收到您的回答,但我仍然有三个问题,关于句子“第一个转换数据可能不正确,因为采集时间可能不够,这取决于新转换开始的位置”。 1、如果我重新开始转换,并在Tacq上等待一段时间,那么我可以保证转换数据的准确性;2、Tacq的值?3、如何确定新转换开始的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo:

    Dale正在澄清几个要点。  

    在CONVST的上升沿,SDO变为不活动状态,并进入高阻抗状态。  此时尚未读取的任何数据都将丢失。  直到新转换数据锁定到输出数据缓冲区后,SDO才会再次变为活动状态。

    此外,在转换后,在开始另一个转换之前,必须注意留出足够的采集时间。  根据ADS8866数据表(第3页),1200ns是最短采集时间。  数据表第16页上的图40显示了输入电路的简化图,其中CDAC建模为单个55pF电容器,采样开关的接通电阻显示为系列96欧姆电阻。  此RC结构是需要采集时间的主要原因。  输入驱动器电路也是另一个重要因素,但这完全取决于每个客户的实施。  (如果需要,我们可以提供有关驱动电路的建议。)

    采集时间从转换结束时开始,无论数据是否计时结束。  如果您需要确切知道何时发生这种情况,则此设备有一个忙指示器选项。

    当Dale和我谈论您的问题时,我们对您的第二次转换的准确性的担忧源于您将触发转换,然后在触发第二次转换之前只读出部分数据。  数字上,这不是问题;如果需要,您可以忽略数据。  但是,如果您没有时间读取所有数据,则可能没有足够的时间让模拟输入稳定下来。  我们只是想确定您是否考虑过这一点。

    请告诉我们这是否有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关更多信息,您可以查看TI的ADC精密实验室。
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    ——布莱恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan,ö m
    我们有一个关于ADS8866的新问题,关于ADS8866转换时间,本手册已在500 ns - 8800 ns之间编写,请告诉我转换时间间隔为何如此之大,是否有任何方法可以使转换时间更准确,事实上, 我希望转换时间间隔是8000 ns - 8800 ns,我们希望转换时间稳定。
    我还发现ADS8864的转换时间为500nS-1200ns,但此芯片的价格要高得多。 第三季度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS8866是100kSPS转换器,意味着整个转换周期需要10us。 要以最大速率运行设备,控制器必须启动转换,等待最长转换时间以确保转换完成,然后使用SCLK将数据以高达16MHz的频率进行时钟输出。 转换速度高达8.8us,16MHz的数据传输速度为1us。 数据传输在采集阶段进行,该阶段至少需要1.2 us。 因此,对于100kSPS操作,8.8us + 1.2us = 10us。

    或者,在转换完成时,可以使用占线指示器向控制器生成中断信号。 在这种情况下,控制器何时可以对数据进行时钟处理会更加灵活,但仍不建议比每10 us进行一次更频繁的转换。

    至于为什么转换时间的范围如此之广,我需要做一些研究。 但是,建议将接口计时设计为最大转换时间为8.8us。

    感谢您的提问! 我将探讨转换时间规格的广泛范围问题。