This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:同步信号

Guru**** 2965700 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278, ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650178/ads1274-sync-signal

部件号:ADS1274
主题中讨论的其他部件: ADS1278, ADS1271

我们正在考虑使用ADS1274,并且对同步信号很好奇。  系统将有几个转换器,我们希望这些转换器长时间保持同步。  同步引脚是否仅在启动时使用,或者是否可以向引脚应用连续的周期性信号以确保所有ADC保持同步?  我假定相同的答案适用于ADS1278和ADS1271。

谢谢

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    一般而言,ADS1274或ADS1278的同步引脚在启动时仅用于同步多个设备,但执行定期同步没有任何问题。 您计划应用同步信号的频率如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    我们会定期以"高"速率应用信号-例如,每秒一次。  问题是,此定期重置(输出数据速率的倍数和同步)会导致过滤器重置并使数据失效,直到稳定时间结束,或者只要重置满足上述条件,过滤器就不会受到影响 (输出数据速率的多个,并与输出数据同步)?

    谢谢

    执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    请参阅第27页数据表的同步部分以及第78页的图73和74。 脉冲同步会重置过滤器,从而使DRDY在过滤器设置时保持高(在SPI模式下)或DOUT保持低(在帧同步模式下),因此在每个重置周期中,您将丢失一些数据。