This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:通电后寄存器

Guru**** 2931000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443, ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651635/adc3443-registers-after-power-up

部件号:ADC3443
主题中讨论的其他部件: ADC3441

你好

在ADC3443数据表的第58页上的通电一章中,表8列出了所需的寄存器写入。

您提到地址137h,437h,537h,237h两次,分别使用两个不同的值:40h和00h。 是否有错误? 我们需要什么价值?

此外,这些登记册在登记册地图上并不存在,所以我如何写有关的数值呢?

最后一个问题:表8是特定于ADC3441还是所有14位系列ADC? 因为它是ADC3441通电要求一章的一部分。

对于12位系列ADC342x,它是否与14位系列ADC344x相同?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lolo,

    我们正在调查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有人能回答我的问题吗?

    谢谢
    Lolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lolo,

    表8显示了系统开机或重置后必须写入的寄存器。

    这些寄存器(137h,237h,437h和537h)未在数据表中列出,但仍存在于ADC寄存器映射中。 此处没有错误,因为写入"40h",然后写入"00h"将执行ADC核心闩锁重置。

    表8适用于整个ADC344x系列。

    对于ADC342x系列,我看不到写入相同寄存器的类似要求,因此请按照数据表中的步骤进行操作。

    此致,