This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:在Windows 10上安装驱动程序失败

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658100/ads8588sevm-pdk-driver-install-fails-on-windows-10

部件号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8588S

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/

我已经安装了ADS8588S EVM软件,但驱动程序安装失败,信息很少。 已禁用驱动程序签名验证,但安装仍然失败。 我使用的是64位Windows 10。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reino:

    有人发布了在Windows 10上安装EVM软件的可行解决方案。 我看到您已尝试禁用签名验证。 我会尝试看看这种方法是否成功。

    e2e.ti.com/.../65.6505万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reino,Matt,您好!

    这可能会有所不同,让我联系我们的软件专家Sandeep来解决您的问题,谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Matt。

    根据该链接中的信息,我可以通过细微的修改来解决问题。

    1.遵循步骤1至6。

    安装libsub后,ADS8588SEVM软件可以安装TI驱动程序,但该器件仍链接到以前的驱动程序。

    2.转至设备管理器并设置设备(显示为“批量存储”)以使用TI驱动程序。 设备显示为传感器并工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了这些驱动程序,我不必执行链接中显示的所有步骤。 我刚刚禁用了驱动程序签名功能,然后像往常一样安装了设备。 它连接起来,对我很有用。

    下面是指向禁用驱动程序验证的链接: www.howtogeek.com/.../