This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:为ADS131A04 EVM使用不同的处理器

Guru**** 2782315 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649877/ads131a04evm-use-a-different-processor-for-the-ads131a04-evm

部件号:ADS131A04EVM
在“线程: ADS131A04”中讨论的其他部件

Helllo,

如何连接ADS131A04EVM的外部处理器,该处理器可以通过[ Mossi,Miso,SCLK ]引脚进行通信?

我想我们需要缩短JP1。 我还需要做什么吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    缩短JP1将是一个开始,您仍需要将SPI控制信号应用到ADS131A04,您可以通过J3执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!
     
    我比较了板丝和原理图,发现它们与SPI总线不匹配。
    哪一项是正确的?
     
    Regatds,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGuy:

    它看起来像是在丝网中交换了MOSI和Miso。 感谢您向我们指出这一点。 我们将在印刷电路板的下一版本中修复它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇……

    谢谢你ACGUY。