请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299EEGFE-PDK 使用ADS1299EEGFE-PDK软件,我尝试设置偏置信号,以使用通道1的正负输入(计算驱动偏置放大器的共模值)。
尽管选择了chan x的正和负输入(使用Windows软件),寄存器映射仍显示BIASENSN寄存器中设置为零的所有位。 只有正输入似乎设置正确。 我可以看到BIASENSP中的位正确设置为1,但BIASENSN保持为零。
有趣的是,使用“设置所有BIASENSN引脚”按钮可以正常工作。 但是,逐个选择负输入来表示偏差不会。
有什么想法?