This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:ADS127L01

Guru**** 2925000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659753/ads127l01evm-ads127l01

部件号:ADS127L01EVM
线程中讨论的其他部件:ADS127L01

您好,先生,

我尝试在我们自己设计的主板中使用ADS127L01。 为了开发我们自己的软件,我们需要您的支持,以了解如何从ADS127L01读取数据,或者如果您提供ADS127L01 EVM源代码,它将对我们有所帮助。 我们可以引用该代码,我们将尝试相应地开发自己的代码。

感谢您先生,

此致,

Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Teja,

    欢迎参加我们的论坛!

    ADS127L01EVM的源代码当前不可用。 如果您对界面有任何具体问题,请告知我们,我们可以帮助您澄清。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    我们正在尝试通过发送以下命令从ads17l01读取数据:reset (0x06),start(0x08),RDATA(0x1 2)。同时,我们正在将baurd速率设置为4.4 mhz,4字节传输,SPI模式1。我们无法获取数据。 是否有任何与此ADS127L01类似的源代码。

    谢谢!

    此致
    b Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Teja,

    无需发送RDATA命令即可读取数据。 当/DRDY变低时,您只需使/CS变低即可激活接口并将SCLK发送到设备。 数据将在DOUT上自动计时。 RDATA只需要使用最新的按需转换重新加载输出移位寄存器(即多次读取相同的数据)。

    您能否共享ADS127L01的连接示意图?

    发送重置和启动后,您应该会看到/DRDY脉冲以设定的数据速率。 如果没有,则表示设备未正确初始化。 您能否使用示波器探测此引脚?

    此致,