This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298R ECGFE版本B

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1292R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652936/ads1298recgfe-pdk-ads1298r-ecgfe-rev-b

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
线程中讨论的其他部件:ADS1298RADS1292RADS1298

我们正在将ADS1298R用于我们的应用。

我们希望使用ADS1298R进行速度检测。

ADS1298R具有配置寄存器PACE,可用于起搏检测,因此它可以选择2个信道,一个信道用于偶数,另一个信道用于奇数。因此,此选项仅适用于软件方法?  

如果我们要使用硬件方法,那么我们应该如何配置此寄存器?

对于速度检测,有两个针脚 TESTP_PACE_OUT1和 TESTP_PACE_OUT2。

使用硬件检测的起搏检测电路连接如下:

这里的输出来自 PACE1_OUT,那么PACE1_OUT的意义何在。我们应该如何连接它? 还是使其仅浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saloni!

    我们的ADS1292R 'Pace Detect'专家正在冬季度假。 我们将在下周初与您联系,提供一些有关如何继续的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saloni:

    感谢您的帖子。

    PACE Detect寄存器配置ADS1298,使所选PGA的模拟输出可用于test_PACE_OUTx引脚。 通过具有0.4 V/V增益的专用PACE放大器,所选通道的差分输出转换为单端信号 ADS1298中有两个PACE放大器:一个可连接至任何正极通道,另一个可连接至任何负极通道。

    无论您决定将此信号用于硬件还是软件PACE检测,都由您决定。 上述硬件方法只需获取单端PACE_OUT信号并将其通过窗口比较器电路。 比较器的输出可以连接到ADS1298上的其中一个可用GPIO引脚,并读取每次转换时通道数据前面的状态字。

    此致,