This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:Jesd204接口延迟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649285/dac38j84-jesd204-interface-latency

部件号:DAC38J84
主题中讨论的其他部件: DAC39J84

您好,

Jesd204端口的延迟是多少,DAC38J84数据表中没有详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC芯片将提供通道一致性参数,e,g,

    DAC38J84 (具有实数输入的4独立通道模式)是否有此类参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值,

    JESD延迟涉及多个因素,如弹性缓冲区大小,车道跟踪长度,LMFC周期等... 查看此随附文档是否对您有所帮助。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JESD204B-Achieving-Deterministic-Latency_5F00_April_5F00_2016.pptxMin

    文件已附加。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    弹性缓冲延迟应在LMFC期间内,因为耳塞和最新的LAN到达差值应在LFMC中,

    可以从数据表和PCB跟踪中读取RX延迟和通道延迟,因此,如果de_serializer延迟已知,BA可以估计最大链路延迟,对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值,

    正确加上数字块的任何延迟(以上未显示)。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    希望下面的图片进一步澄清您的疑问。

    此致

    Ghafoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    TX_DELAY = DE_serializer Delay + Elastic_buffer Delay,

    和Elastic_buffer delay < LMFC周期;

    因此,要估计最大Tx_Delay值,

    我需要去串行器延迟参数,这应该是一个确定的值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Link_latency不是Channel _latency,不包括数字路径和DAC输出延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值,

    我认为您要查找的信息可以在DAC39J84数据表的更新版本中找到。 此 信息也适用于DAC38J84。 有关从数据表中提取的问题信息,请参阅随附的文档。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../DAC39J84-de_2D00_serializer-link-latency.pptx