This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:有关采样率的问题。

Guru**** 2901010 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, ADC32RF80EVM, ADC32RF80, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652442/adc32rf80-questions-related-to-sampling-rate

部件号:ADC32RF80
主题中讨论的其他部件:LMX2582,,, ADC12DJ3200

采样率似乎固定在2949.12 MSPS。

是否可以更改采样率?

如果是,如何更改?
我应该查看数据表的哪个部分?

偏移纠正是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taemin,

    是的,可以更改采样速率(1.5 至3 GHz)。 您是否正在使用ADC32RF80EVM? 板载LMX2582可生成一些预设频率。 此外,您还可以使用外部时钟源(以及跳线修改)。 有关详细信息,请参阅《ADC32RF80EVM用户指南》。

    偏移校正提供ADC内核之间增益不匹配的数字校正。 这有助于减少ADC内核采样时的失真和其他不必要的影响。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dan

    祝你新年快乐。 ^^

    在使用ADC32RF80EVM时,我有以下问题。

    这是一个关于根据NCO设置的RF频率的问题。

    下面是由NCO设置计算的实际RF频率的摘要。

    NCO设置所需频率RF频率偏移

    D908        2500.2MHz      2500.2MHz 0Hz

    D906        2500.1MHz      2500.11MHz 10kHz

    问:我是否可以在ADC32RF80中设置不带偏移的射频频率(以100 KHz为单位)?

      我想使用2500.1 ,2500.2 ,2500.3MHz……

           样例时钟:2949.12MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taemin,

    祝您新年快乐!

    我不确定您所说的"在 ADC32RF80中没有偏移?"是什么意思。 您指的是偏移校正吗? 如果是,您可以在不进行偏移校正的情况下以100 kHz的步长调整NCO。

    NCO可以以50 kHz的步长递增,因此使用频率(2500.1 ,2500.2 等)可以正常工作。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dan

    如果你参考附在我身上的照片,放入D906,我就会得到2500.11MHz。

    相反,如果输入2500.1MHz作为频率,则输出D906。

    2500.11MHz和10kHz之间存在差异。 我希望能得到2500.1MHz。

    如果您有办法,请告诉我,制作2500.1MHz的正确方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taemin,

    由于我们在此使用的时钟频率(FS)是2949.12 MHz,而NCO的分辨率是16位,因此NCO只能以大约50 kHz的步长移动。  2949.12 MHz/6.5535万 = 45 kHz。

    从数据表(第46页,8.3 .4.5)中,我们可以看到,如果FS降低,NCO步长将减小。 要使NCO具有10kHz步长,必须将FS设置为655.35 MHz。 6.5535万×10kHz = 655.35 MHz。

    您还可以在GUI中测试此假设,以查看NCO寄存器位在进行10 kHz增量时是否发生变化。

    遗憾的是,这不能解决您眼前的问题,因为较低的FS不允许超过655.35 MHz的NCO输出,所以我看不到在2500 MHz时实现10 kHz NCO步长的方法。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dan

    感谢您的专业帮助。

    我想知道这一点,但我的客户希望2500.1MHz准确。

    我将寻找其他方法。

    如果您有任何其它芯片解决方案,请向我们咨询。

    再次感谢您的帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taemin,

    我可以提供的另一个解决方案是使用具有更精细分辨率NCO的ADC。 ADC12DJ3200是具有32位NCO的双通道3.2 GHz时钟ADC,仅举几个功能。 查看下图,FS时钟设置为2949.12 MHz (如我们之前使用的那样),NCO以大约0.7 Hz的增量递增。

    希望这会有所帮助。

    此致,