This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA411-Q1:pga411:寄存器状态4错误

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658492/ccs-pga411-q1-pga411-register-state-4-error

部件号:PGA411-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您好, pga411的寄存器,状态4, 位,SOUTA,SOUTB,SOUTZ,  偶尔会出错。

有时SOUTA错误,有时SOUTZ错误。  

我用示波器来测试PIN输出的波形/OUTB/OUTZ,波形可能是错误的。

原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    DEP_STAT4寄存器中的SOUTA,SOUTB和SOUTZ将镜像这些各自PIN的状态。 如果其中一个位等于1,则不是故障。 例如,如果SOUTA = 1,SOUTB = 0,SOUTZ = 0,则OUA为高,OUTB为低,OUTZ为低。

    输出A/B/Z波形显示错误的含义是什么? 是否可以附加屏幕截图? 输出A/B/Z行为应显示角度数据。 您还可以在Aout或其中一个数字接口(并行或SPI)中看到此信息。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,波形是错误的,我的意思是当我停止旋转分解器时,outa,或out B仍将输出具有固定频率的方波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    Aout信号是否也在移动? 如果是,则表明设备未正确锁定。 您需要仔细检查您的寄存器设置以及Ocos,OTIN和IE1/IE2的信号电平。

    如果您在此处发布注册设置,我将帮助您检查它们。

    此外,这是否只在特定角度发生?

    谢谢!

    -Clancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    寄存器的配置如下:

    请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    您应该在DEP_OVUV4寄存器中将AUTOPHASE_CFG设置更改为00。 您选择的设置已知会导致与您描述的设置类似的问题,但通常仅围绕特定角度(0,9018.027万)。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我将DEP_OVUV4的寄存器值(位4-3,AUTOPHASE_CFG)更改为00,但它没有任何作用,
    您是否认为可能是软件故障还是硬故障?
    PS:我不使用PGA411-Q1-EVM,而是使用自己设计的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    您是否还有EVM? 您是否能够在EVM上尝试类似的测试以查看是否存在相同的问题?

    我很乐意查看您的示意图,如果可以,请将其发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了SHC文件,感谢您的耐心等待。

    e2e.ti.com/.../gcs1.7026万v01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有EVM,我可以在哪里购买它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    您可以从此处购买EVM:

    www.ti.com/.../pga411q1evm

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我对您的原理图的注释:

    - BAT54S二极管:我们建议为IZx输入使用低反向漏电保护二极管,在10V时电流小于10nA。
    -我假设您在某处连接了GND和QGND,尽管原理图的这一部分未显示。
    -我们建议在VCC和QVCC之间添加一个小型铁氧体磁珠滤波器
    - VEXTS应连接到VEXT,即使您没有使用增强功能。 这可能会给您一个故障条件。
    我不知道您的各种电容器值是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mark:
    1) 这种情况是否从特定角度发生? 如果是,这在哪个角度发生?
    2)您认为是软件问题还是硬件问题?