This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:关于原理图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, TIPD216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652664/dac8775-about-schematic

部件号:DAC8775
主题中讨论的其他部件: REF5050,TIPD216

大家好,

 我的客户正在为包括DAC8775在内的原型设计原理图。
 我应该在1月9日向客户推荐一个参考原理图。
 因为我附上了我想的原理图,你会介意的
 正在检查?

    e2e.ti.com/.../Schematic-of-DAC8775.xlsx

 此外,设计规格如下所示。
  VIN:15V (单电源)
输出:0~20mA (4ch)
*未使用电压输出级。
  最大外部负载:450Ω Ω
  HART接口:未使用
反增压转换器:未使用
 
 
此致,
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Tokumoto-San,

    我很乐意查看您的示意图,并将在我完成评估后向您提供反馈。 我目前正在度假旅行,但希望在接下来的几天内发送回复。

    感谢您的耐心等待,
    Matthew Sauceda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sauceda-san,

     非常感谢您在假日期间的快速响应。
     我期待您的建议。

     我希望你能度过一个愉快的假期!

    谢谢,顺祝商祺!
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tokumoto-San,

    总的来说,做得不错,原理图看起来不错,但是有一个重要的发现需要我验证,那就是REFOUT与REFIN的连接方案。

    • 我注意到您正在使用 REF5050作为外部参考。 使用此外部参考时,请确保连接REFOUT和REFIN的'0'欧姆分流器未填充。 外部参考只能直接连接到REFIN引脚。
    • 我还验证了使用的输出范围不会干扰正常操作所需的合规电压。 例如,当探测IOUT引脚相对于接地时,最大20mA源电流将产生总计(450+15)*0.02A =9.3V。 数据表规定,IOUT上保持符合性的最大电压为(VPOSIN - 3V),在这种情况下为12V。 因此,理论上,您可以连接最大为585欧姆的负载,同时保持此合规性标准。

    此致,
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sauceda-san,

      感谢您的快速查看。
     您的建议非常有帮助!

    谢谢,顺祝商祺!
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Tokumoto-San和新年快乐!

    我很高兴我能提供帮助。  还有一项改进可以改进您的设计并使其受益,即在IOUT引脚上添加另一个15欧姆电阻。 目前,在您的设计中,连接到IOUT引脚的内部ESD二极管与外部导轨夹紧二极管连接到同一节点。  在瞬态事件期间,电流将流入两个结构,这可能会削弱内部ESD结构。 为降低这种损坏风险,您可以在IOUT和外部导轨夹紧二极管的节点之间再放置一个15欧姆的电阻器。 IOUT引脚的电阻增加将允许更多电流流入外部钳位二极管,而不是内部ESD二极管。

    有关此保护电路的详细信息,建议您阅读TIPD216,网址为:

    http://www.ti.com/tool/TIPD216

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐,Sauceda-san。

     非常感谢您的重新检查。
     我非常同意你的建议。
     我附上了修改后的示意图。

    e2e.ti.com/.../Schematic-of-DAC8775_5F00_20180105.xlsx</s>2018.0105万


    感谢您今年的持续支持。

    此致,
    Tsuyoshi Tokumoto