This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:关于DAV信号

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652683/amc7812-about-dav-signal

部件号:AMC7812

你(们)好

我的客户使用AMC7812。

AMC7812由FPGA控制。

CMODE是直通模式。

有时,即使应用了CNVT信号,DVT信号也会出现无法输出到低电平的问题。

因此FPGA将错过提供下一个CNTV信号的时间。

为什么会出现此症状?

请告诉我如何解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SS Jung,

    请确认没有其他寄存器被写入,从而导致转换停止。 AMC7812 PDS的图82显示了一个流程图,说明了如何停止转换,特别是通过写入CMODE,MUX或输入阈值寄存器来停止转换。

    此外,这是可重复还是随机的? FPGA的CNVT脉冲持续时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SS Jung,

    是否有任何更新?