This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:此芯片是否具有SINAD与输入频率与ENOB图?

Guru**** 2590910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652910/ads42lb69-does-this-chip-have-a-sinad-vs-input-frequency-vs-enob-graph

部件号:ADS42LB69

您好,

我想了解如果我使用500MHz及以上频率的芯片,ENOB和SINAD将会是什么。

有人有这样的阴谋吗?

以下是CHIP AD9226的示例:  

www.analogue.com/.../MT-003.pdf

请参阅第5页。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴志成,

    数据表未提供有关300 MHz以上输入频率的任何信息(数据表第18页)

    )

    300 MHz时的ENOB为(72.2 (SNR)- 1.76)/LSB = 11.70 6.02。

    我将进一步研究能否获得这些数据,并很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。 我希望听到您的意见,以便我能够更好地了解芯片。

    再次感谢你。

    此致,

    詹正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨詹成,

    我收集了一些非官方数据,可以通过邮件发送给您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    您可以将其发送到我的邮件吗? nzhanche@dso.org.sg

    感谢您的帮助!

    此致,

    詹正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨詹成,

    我已将可用数据发送到列出的电子邮件地址。

    希望能有所帮助!

    此致,