大家好,我是Gabriel,在葡萄牙的TEKEVER工作。
我们目前正在一个空间项目中使用参考部件。
鉴于我们的应用的性质,我们需要根据标准对每个组件进行资格鉴定。
但是,如果您已经对这些组件中的任何组件执行了任何测试,那么了解这些测试将非常有价值且节省时间,例如,这些测试包括:
-预处理+ Hast或THB
-C-SAM检查
热循环/电击
- Lifetest
测试条件并不重要,因此,如果您已完成任何这些测试或其他类型的测试,可能符合任何MIL-PRF或STD,这将在我们的资格审批流程中非常有用。
请记住,我们知道,有些部件可能不是专门用于空间应用的,但这些部件所参加的飞行任务将提供受控的温度和辐射环境,从而允许使用商业部件。
谢谢,顺祝商祺!