This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:同步ADC中的一个通道存在增益问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652888/adc10d1500-gain-issue-in-one-channel-among-synchronized-adcs

部件号:ADC10D1500

我们在ADC10D1500CUIT方面遇到了一些问题。 单个板上有2个ADC,用于增益和相位测量。 在排列中,ADC1 - ADC2使用自动同步功能进行同步。

每个ADC接收两个模拟信号和一个1350 MHz时钟,以1:2的多路复用模式连接。

在某些卡中,我们面临信号增益问题。 我们正在将来自相同源的信号应用到ADC的所有通道(1GHz,0 dBm到-40dBm)。

在较高的振幅中,所有信道之间的信号水平看起来正常。 但当信号电平降低时,其中一个通道(ch-3或ch-4)电平显示更高电平。 根据低于-16dBm的输入,大多数时间级别不会降低。  

我们已经检查了输入电路,Baluns和时钟电路。 它们看起来不错。

ADC的寄存器设置如下所示:

CONFIG_REG[0]<= 24'h40万;/
CONFIG_REG[1]<= 24'h422A00;
CONFIG_REG[2]<= 24'h44万;
CONFIG_REG[3]<= 24'h467FFF;
CONFIG_REG[4]<= 24'h48DA7F;
CONFIG_REG[5]<= 24'h4A0000;
CONFIG_REG[6]<= 24'h4C1C70;
CONFIG_REG[7]<= 24'h4E0000;
CONFIG_REG[8]<= 24'h50万;
CONFIG_REG[9]<= 24'h52万;
CONFIG_REG[10]<= 24'h54万;
CONFIG_REG[11]<= 24'h567FFF;
CONFIG_REG[12]<= 24'h58.0004万;
CONFIG_REG[13]<= 24'h5A0000;  
CONFIG_REG[14]<= 24'h5C0001;//e MASTER


CONFIG_REG[0]<= 24'h40万;  
CONFIG_REG[1]<= 24'h422A00;
CONFIG_REG[2]<= 24'h44万;
CONFIG_REG[3]<= 24'h467FFF;
CONFIG_REG[4]<= 24'h48DA7F;
CONFIG_REG[5]<= 24'h4A0000;
CONFIG_REG[6]<= 24'h4C1C70;
CONFIG_REG[7]<= 24'h4E0000;
CONFIG_REG[8]<= 24'h50万;
CONFIG_REG[9]<= 24'h52万;
CONFIG_REG[10]<= 24'h54万;
CONFIG_REG[11]<= 24'h567FFF;
CONFIG_REG[12]<= 24'h58.0004万;
CONFIG_REG[13]<= 24'h5A0000;
CONFIG_REG[14]<= 24'h5C000F;//e从机

请告诉我们这种不当行为的原因是什么。 我们如何纠正此问题。