This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:如何计算Lo_threshh和Hi_thresh?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652648/ads1015-how-to-calculate-lo_thresh-and-hi_thresh

部件号:ADS1015

大家好,团队

我们要在 ADS1015上配置Lo_threshh和Hi_threshh寄存器。

您能告诉我如何计算Lo_threshh和Hi_threshh的值吗?

请提供示例以计算 Lo_threshh和Hi_threshh的这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题,

    1)    如何生成正常中断,一个中断和一个转换。

    2)    如何配置比较器,如COMP_MODE,COMP_POL,COMP_LAT,COMP_QUE.

    3)    需要为每个通道配置Lo_threshh和Hi-threshh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    ADS1015数据表中已提供了这些详细信息-请给我发一封信,我们将尝试让您继续了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ray,


    您是否能够在数据表中找到答案? Tom的回答正确,数据表涵盖了这些主题。

    Lo_threshh和Hi_threshh的计算方法与输出数据相同。 您可以使用数据表第12页上的满刻度范围表来计算值。 也可在第20页的"数据格式"部分中找到。 请注意,数据采用二进制补码记法。 Lo_threshh和Hi_threshh设置用于来自ADC的任何数据。 如果您需要为每个频道设置不同的设置,则需要在使用每个频道之前写入新设置。

    COMP_MODE,COMP_POL,COMP_LAT和COMP_QUE的设置均在第23页的配置寄存器字段描述表中说明。 数据表的第12-14页提供了更多详细信息。 这些部分说明如何使用比较器以及警报模式。 但是我相信传统的比较器模式和窗口比较器模式数字在图13中是互换的。

    对于生成正常中断或一个中断和一个转换,这类似于数据表第15页中所述的以单触发模式运行设备。 只需注意,在单影像模式下开始转换后,在第一次转换完成之前,您将无法重新开始新的转换。

    希望这些内容能回答您的问题。 我现在将关闭此帖子。 如果您有后续问题,您可以回复。 如果您被锁定在该帖子之外,只需启动新的线程。


    吴若瑟