This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82时钟输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, LMX2531, DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652091/dac38j82-dac38j82-clock-input

部件号:DAC38J82
主题中讨论的其他部件: LMX2531,

您好,

在DAC38J82的数据表中,它表示DAC时钟输入(DACCLK)是LVPECT类型,但 我有正弦波时钟发生器。

IM使用LMX2531LQ2080E生成2080生成正弦波 2GHz,4dBm,单端时钟。

是否可以使用上述参数将LMX2531直接连接到DACCLKP (和DACCLKN连接到50 Ω)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya,

    我们正在调查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

    丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Dan:
    温馨提示...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilya,

    感谢您的耐心等待。

    是的,2 GHz,4 dBm正弦波将作为DAC38J82上DACCLK的单端输入工作,但建议使用差分信号。 借助DAC38J82EVM,我使用此信号驱动DACCLKP,并将DACCLKN绑定到电容器和接地。 请注意,当DACCLKN处于浮动状态时,没有任何明显的区别,但我建议您将电容器接地。

    此致,

    丹