This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:输入电容和电阻

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652276/ads1148-input-capacitance-and-resistance

部件号:ADS1148
在“线程: ADS1248”中讨论的其他部件

您好,

您能告诉我ADS1148的每个通道输入的输入电容和电阻吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您是否正在寻找ADS1148的引脚电容和电阻等基本信息? 如果是这样,则某些详细信息位于ADS1148产品文件夹的[工具和软件]选项卡下的IBIS模型中。 如果您或您的客户遇到一些有关采样或输入阻抗的特定问题,您有更复杂的需求,请提供更详细的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,
    客户需要输入阻抗。
    他们正在设计外部滤波器,希望检查它对输入阻抗的影响。
    客户已经知道,阻抗将足够高,不会受到外部电路的影响。
    但他们只是想检查一下。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,


    为了确保我们已经涵盖了答案,Tom提到输入电容可以通过IBIS模型找到。 对于ADS1148,输入电容大约为0.4pF和0.7pF,具体取决于输入通道。

    对于输入阻抗,这是一个更加复杂的解释。 在这些ADC中,输入电压以与调制器速率相同的高时钟频率重复采样。 输入电流通常建模为ADC的输入采样电容器的定期充电和放电。 如果输入是缓冲的,则寄生电容可能会有一定的电荷和放电,因为输入通常有一个被斩波的输入缓冲放大器。 这可能会显示输入阻抗,其中输入电流与输入电压成比例。

    但是,由于输入ESD保护或来自输入多路复用器的泄漏电流也会很小。 这些电流可能与输入电压有一定关系,但可能与输入不成比例或线性。

    一般而言,我们将给出一些典型图解,显示输入泄漏电流和表中有关电流的其他值。 但是,在ADS1248中没有任何图解。 典型差分电流在电气特性表的第9页上列为100pA。 数据表还提供了数据表第21页表4中不同数据速率的绝对输入电流和有效输入阻抗。 我通常会参考此表了解输入阻抗。

    希望这能完全回答您的问题。 我将关闭此帖子,但如果您有进一步的问题,您可以添加其他帖子,或者在您被锁定时打开新的主题。


    吴若瑟