This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要找到Arria V-TI适配器的正确替代品

Guru**** 2600555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656467/need-to-find-an-arria-v-ti-adapter-proper-substitute

大家好,

IM目前计划将 Arria V FPGA射频开发套件用于DPD链项目,但我们缺少  Arria V-TI适配器来连接 TI的TSW1266 和TSW1266 

我一直在尝试查找 Arria V-TI-适配器的示意图 ,以验证是否存在或可以制造足够的替代品

但TI支持页面中缺少所有信息。

从哪里可以获得这些示意图?

我们是否可以使用高速DAC至FMC (Xilinx)接头适配卡?

期待您的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sergio
    我们正在调查您的问题。
    明天会有人回复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    如果这对您有帮助,我可以向您发送借用板。 如果是,请将您的地址和电话联系方式发送给我,如果您在美国,我会将其发送给您。 如果不是,这可能更是一个挑战。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jim Seton"]

    塞尔吉奥,

    如果这对您有帮助,我可以向您发送借用板。 如果是,请将您的地址和电话联系方式发送给我,如果您在美国,我会将其发送给您。 如果不是,这可能更是一个挑战。

    此致,

    Jim

    [/引述]

    Jim,
    这对我很有帮助
    我将向您发送一封包含信息的私人邮件


    谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    我给你发了一个板。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    非常感谢您的帮助

    祝您度过美好的一天,

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于借用板
    您能为我提供ETA吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥,

    该邮件于2018年1月17日发送。 Fed Ex跟踪编号为77.1237万937018。93.7018万。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim
    很抱歉再次打扰你

    我想知道您是否有关于此开发套件演示的任何信息
    IM尝试从演示文件复制结果,但没有足够的信息


    任何帮助或见解都值得赞赏
    谢谢

    e2e.ti.com/.../Altera_2D00_TI-Demo.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥,

    我拥有的所有有关此问题的文档均可从以下链接下载。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../797ctivhkyll0dyrm1zp29n6i9rt490v