This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7851:使用BeagleBone Black进行SPI数据采集

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7851, ADS7054, ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649504/ads7851-spi-data-acquisition-with-beaglebone-black

部件号:ADS7851
线程中讨论的其他部件: ADS7054ADS7056

团队成员,您好!

我正在研究一种利用ADS7851和BeagleBone Black进行数据采集的设计。 我对SPI通信有点不熟悉,所以我对如何连接这些设备有点困惑。

ADS7851具有两个SDO SPI输出:SDO-B,SDO-A

和两个SPI输入:SCLK和CS  

BeagleBone Black在扩展标头上有两个SPI接口:

####SPI0:

  • CS0 :P9_17
  • 味增 : P9_21.
  • MOSI : P9_18.
  • SCLK : P9_22.

####SPI1:

  • CS0 :P9_28
  • CS1 :P9_42
  • 味噌 :P9_29
  • MOSI : P9_30.
  • SCLK : P9_31.

是否可以从ADC7851连接到BeagleBone Black扩展接头?:

SDO-A至P9_21   

SDO-B至P9_29

SCLK至P9_31

CS至P9_28

此致,

I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,I.K.,

    您的SPI连接正确,但您需要将SCLK输出从SPI1连接到SPI0的SCLK,并将SPI0设置为从属。 我建议联系BB Black团队,了解如何执行此操作的详细信息。

    如果您对此设备的SPI有任何其他问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Evan。 我也会将这个问题交叉介绍给BB Black团队。

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    结果我无法将BB Black上的SPI接口配置为从属接口。

    如果我使用两个ADS7054 (www.ti.com/.../ads7054.pdf)代替, 您是否认为最好按下图配置它,其中BB黑色SPI接口充当主接口,两个ADS7054充当从属接口?

    在这种情况下,我似乎需要让SPI0和SPI1为ADC SCLK输入提供单独的24MHz时钟。 这是否一个合理的解决方案?

    此致,

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,I.K.,

    是的,您可以使用2x ADS7054同时采样两个信号。 我们的设计可交错多个ADS7056器件(更快的ADS7054单端版本)以实现更高的吞吐量。 尽管与您正在执行的操作不同,但通道到通道采样在交错应用中与同时采样一样重要。

    如果感兴趣,请 单击此处链接以访问该设计。 它可以帮助您使用系统。