This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:用于生成报警的中断配置寄存器

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650393/ads7924-interrupt-configuration-register-for-alarm-generation

部件号:ADS7924

大家好,

如果将设备配置为ALMCNT[2:0]位的INTCONFIG (Add: 0x12)寄存 器为111状态,以便在配置的通道的转换 结果 超过阈值限制 7次后生成警报,则 以下条件的计数值将是多少:

 A)如果结果超过阈值限制3次 ,然后 对于第四次转换结果,如果未超过阈值限制,则计数将被清除并 从零开始计数 ,还是保留其先前值? 如果它保留了以前的值,那么在一段时间后如果结果超过阈值限制,它是否会增加? 参考数据表的第30页  ,了解寄存器描述(附于下面)。


提前感谢您的帮助和支持。

此致,Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    我正在研究这件事,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    如您所述,数据表未指定警报是否保留其值或重置。 我已经联系了设计团队,并将在明天向您通报最新情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinu,

    设计团队周末外出,但我希望他们能在下周下半年做出回应。 我将在星期四(12月28日)之前为您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您能就此问题提供帮助吗?

    谢谢,Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinu,

    很抱歉耽误了我们的时间,假日拖慢了我们访问正确数据库的速度。 我会将您直接循环到电子邮件线程中。