This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300 ESD问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652896/afe4300-afe4300-esd-issue

部件号:AFE4300

尊敬的TI

      当我将ESD 8000V插入AFE4300 annolg单输入引脚时,使用TVS二极管,AFE4300失效;  

请问您有什么解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    AFE4300的设计可承受最高+-2000V (HBM型号)和+-1000V (CDM型号),如"ESD Ratings (ESD等级)"下的数据表中所述。
    以下是数据表的链接供您参考。
    www.ti.com/.../afe4300.pdf。

    此致,
    Prabin