This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2543:对电源电压的怀疑

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652437/tlv2543-doubts-about-the-supply-voltage

部件号:TLV2543

各位工程师,

对于TLV2543,数据表中的电源电压通常为3.3V,但如何理解红色文字? 请给出一些指示。

此致,

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jenny:

    最小值和最大值使用测试条件列中列出的条件。 例如,对于最小值测试,VCC = 3V。 但是,典型值是当VCC = 5V时。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    VCC电压范围为3-3.6V, 我只是弄不明白为什么VCC可以是5V?

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    ADC可在5V电压下使用,无损坏,请参阅ABS最大额定值。 但是,所有最小值和最大值数据都是在V和3.6V之间的Vcc下采集的。 典型值的数据是在Vcc为5V时采集的。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢你的帮助。

    此致,