请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC37J84 您好,
请告诉我DAC3xJ84的线性特性。
1.随着发援会的输入电平降低,线性特性在低于-60dBFS的电平下下降。
此性能是否在设备假设范围内?
2.如果正常,原因是设备的INL和DNL特性?
3.如果上述"2."正确,请参阅数据表DNL=±4LSB,INL=±6LSB,
当表示为模拟输出的线性误差(dB)时,我想教您如何转换它。
最佳