This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:输出线性

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652134/dac37j84-output-linearity

部件号:DAC37J84

您好,

请告诉我DAC3xJ84的线性特性。

1.随着发援会的输入电平降低,线性特性在低于-60dBFS的电平下下降。
  此性能是否在设备假设范围内?

2.如果正常,原因是设备的INL和DNL特性?

3.如果上述"2."正确,请参阅数据表DNL=±4LSB,INL=±6LSB,
  当表示为模拟输出的线性误差(dB)时,我想教您如何转换它。

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    我们正在调查您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain,

    只是澄清一下,你是否指发援会的刺激表现是根本性下降的力量? 1dBFS信号使用大多数可用代码(2^16),具有良好的线性。 当信号较小时,仅使用少量代码,这会导致线性降低。 请参阅数据表中的下图。 请注意,较小的信号(-12dBFS)的性能更差。

    这种性能下降不是由INL和DNL错误驱动的,而是由于只使用了部分可用代码而发生的。

    此致,