This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 静脉查找器或查看器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649035/vein-finder-or-viewer

您好,

请告知我们是否有用于Vein Viewer或Finder参考设计解决方案的参考解决方案。

类似于此链接的内容- https://www.google.co.in/search?q=vein+finder+viewer+design&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cmboOC73RdLweM%253A%252CG3qSwBWTfU7gZM%252C_&usg=__Y_5sVGSIzuUU1SLtAgVyMSueot4 % sa=X&ved=0ahUKEwjYxquHz4HYAhXJMY8KHek2DYIQ9QEILjAD#imgrc=cmboOC73RdLweM:

此致,

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand,

    使用红外摄像机可以看到皮下静脉。 因此,在TOF摄像机下,静脉相对可见。 但是,可见性不是由深度信息造成的,而是由调制IR光的反射率造成的。

    -Larry