This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953 - ADC返回FF

Guru**** 2600555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654112/ads7953-ads7953---adc-returning-ff

部件号:ADS7953

大家好,

您能否查看附加的数据交换,并建议为何数据滞留在FF中,而至少在第二帧后才会出现数据?

这是在客户主板上生成的,我们正在寻找它在EVM上的再现。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,O'Ellin,

    如果您有您发送的图像的数据文件,可以发送吗? 如果没有,您能否将图像分成3个部分以使代码可见?

    映像是否包括所有启动配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,O'Ellin,

    此问题是否已解决? 如果是,您能否分享解决方案是什么?