This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:何处下载FPGA源代码?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653055/ads1675ref-where-can-i-download-fpga-source-code

部件号:ADS1675REF
主题中讨论的其他部件:ADS1675

您好,

我有ADS1675EVM和 Opal Kelly XEM3010 FPGA板。

我的项目选择ads1675是因为 真的很好。

XEM3010是否可使用FPGA源代码与ADS1675配合使用?

此致,

Hyunkyu Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在FTP上找到了ads1675evm_fw.zip。但我没有密码。

    请给我一个ads1675evm_fw.zip密码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    欢迎来到我们的e2e论坛! 如果您没有问题,我们会将ADS1675密码发送到与您的my.ti配置文件关联的电子邮件帐户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复。

    您是否发送了密码? 我尚未收到密码。

    请将hkkim_AT_revosketch_dot_com发送给我  


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    密码已发送至您请求的电子邮件帐户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复。