This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM-PDK:操作电位发生器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC9881, DAC9881EVM, DAC8811, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660532/dac9881evm-pdk-action-potential-generator

部件号:DAC9881EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:DAC9881DAC981EVMDAC8811ENERGIAREF5050

您好,  

我有几个问题

1我想创造行动潜力。 这款DAC板能帮我做到这一点吗? 我的要求是低噪音和高分辨率。



2/在  该应用中使用DAC9881或音频DAC系列:www.ti.com/.../products.html是否更好?

3/如果我想修改波形的形状,比如说使其更快,更大,DAC9881EVM能做到这一点吗?

4/我可以使用什么软件来创建任意波形? (MATLAB,LabVIEW等)

谢谢你。

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huy,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 请在下面找到我的答案:

    1.您可以在双极操作模式下使用DAC9881EVM来生成操作电位。 DAC9881的分辨率和动态规格(噪声,稳定时间)应足以满足动作电位的要求
    2.我认为您不需要音频DAC。 您可以使用DAC9881或DAC8811。 但是,如果您将操作潜在数据作为音频文件,则可以选择使用音频DAC轻松连接
    3,4. EVM主要用于评估DAC的性能,因此没有用于自定义代码开发的成熟软件接口。 我建议您将EVM与支持软件接口(如"Energia"或CCS)的微控制器连接,以便您可以对操作电位的公式进行编程,从而使用SPI将代码编程到DAC。

    希望我已经回答了您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 总之,我的计算机上存储了.txt格式的信号。 我想将它从我的计算机流式传输到DAC板,然后转换为真实信号。 作为您的建议,我将介绍这两个董事会:

    1/DAC9881 性能演示套件: www.ti.com/.../DAC9881EVM-PDK

    2 TM4C1294 Connected LaunchPad: http://www.ti.com/tool/ek-tm4c1294xl#technicaldocuments

    我的问题是:  

    1/ EVM和PDK有何区别? 如果我购买了PDK,我应该能够与我的电脑连接,还是还需要 TM4C1294?

    2/是否缺少完成 应用程序设置所需的任何东西?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huy,

    PDK包含了一个编程器,它与为EVM定制的GUI相连。 但是,对于您的应用来说,最好只获得EVM,然后使用C代码或Energia连接TM4C1294 Launchpad和程序。 您需要将SPI线路从Launchpad和外部电源连接到EVM。 这将帮助您开始使用应用程序。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    我正在使用Arduino测试DAC9881 EVM。 Arduino使用计算机源,EVM使用外部5V源(www.youtube.com/watch。 SPI线路连接到EVM P2。 模拟数据是从J4-2测量的。

    我 在使用Vref时遇到问题。 VrefL = 0.384V,VrefH = 4V,分别应为0和5V。 这些是来自TP的其他测量值:

    TP1:0.002 (V)
    TP2:0.002
    TP3:2.200
    TP4:4.96
    TP5:0.002
    TP6:0.002
    TP7:0.042
    TP8:4.96

    仅为EVM供电时,输出信号偏置~1.3V。 插入Arduino时 ,偏置电压为~0.7V。 请帮我解决这个问题。 谢谢你。

    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huy,

    YouTube视频有点长。 无法观看。 您能告诉我电源电压是多少吗? 参考源需要高于5V的输入才能生成5V输出。 出现浮动输出的原因可能是因为某些节点可能处于浮动状态。

    如果您可以上传原理图(电源和Arduino连接),则易于理解。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    电源电压为5V。 这是一个简单的电压发生器。 以下是连接示意图。

    此致,

    许。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huy,

    电源应至少为5.2V,以生成5V参考电压。 请参阅REF5050数据表。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huy,

    您是否有机会进行上述更新和检查?

    此致,
    Uttam