This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:在收集时查看数据

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652989/ads131a04evm-see-data-while-collection

部件号:ADS131A04EVM
在“线程: ADS131A04”中讨论的其他部件

  1. 在使用ADS131A04EVM收集数据的同时,我们能否在线查看这些数据?
  2. 如果我们收集10秒的数据,可能是因为一些不幸的事件,我们必须在10秒之前停止收集数据。 此EVM中是否可能存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    我不确定我是否理解有关ADS131A04软件的第一个问题,您的意思是数据是否显示为实时? 对于Q2,我不知道数据收集开始后会停止。 您正尝试做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉混淆了。 我们能否实时显示数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    很抱歉耽误了时间-数据通过块传输进入PC,我看不到任何方式来实时显示数据。