This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:如何选择相关器件的值?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652875/ads8588sevm-pdk-how-to-select-the-value-of-the-relevant-device

部件号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0498万TIDA-0.0834万TIDA-0.0128万TIDA-0.0493万

在, tiduco9a.pdf,中,我有一些问题   

首先,在 表3中,我想知道如何确定负载电阻器的值13.778 ,为什么不是30或其他?例如,我 知道最大输入7.07 来自1.414)为什么使运算增益为9.92 为什么初级  电流 为129.318 A,为什么不 是120A, 为什么有剂量  这些数据  来自?

第二,关于 两级RC滤波器,它们滤波的频率,是否有一篇文章描述 了更多详细信息?

第三,例如,如果我的ADC输入最大电压为0~3.0V,什么是op输出的范围?0.5~2.5 或0~3 或0~2.5,现在我的Cicuit低于,op的输出是0.5~2.5,我不知道。如果我想得到0~2.5V的范围,我应该如何修改 上面的电路?How 选择负担电阻器?我的主电流为 50Hz交流1A~5A 。 两个运算之间的RC滤波器,如何确定值?不同的电路具有不同的电阻器以获得增益,确定电阻器的值时有任何遵循的原则?

第四,我发现在电路中, 从变压器输出的信号进入op。的正极

       但在 下面的电路中,   从变压器输出的信号进入  运算的负极,为什么?性能更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户497.3896万:
    此tiduco9a.pdf是系统团队的参考设计,我将邀请作者回答您的问题。 谢谢。

    此致
    戴尔·李
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这么多的日子已经过去了,为什么还 没有 人 回答 我!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    以下是我对您的问题的意见  

    首先,在 表3中,我想知道如何确定负载电阻器的值13.778 ,为什么不是30或其他?例如,我 知道最大输入7.07 来自1.414)为什么使运算增益为9.92 为什么初级  电流 为129.318 A,为什么不 是120A, 为什么有剂量  这些数据  来自?

    负载电阻器的选择取决于 所选负载,增益放大器级和输入电流范围的电流互感器(CT)线性。

    CT所选的0.2 类线性性能可在15R负担下实现。 目标是测量可校准部件变化容差的120A,因此设计配置为测量高达129A的值。

    第2.8 节提供了更多详细信息,供您参考。 请注意,为了优化成本,首选电阻器的标准值。

    第二, 关于 两级RC滤波器,它们应滤波的频率,是否有文章描述 更多详细信息?

    RC滤波器取决于应用。

    请您提供有关应用程序的更多详细信息(终端设备详细信息),以便我提供所需的信息。

    滤波器级取决于基本原理和止点谐波的数量

    第三个,例如,如果我的ADC输入最大电压为0~3.0V,适合的OP输出范围?0.5~2.5 或0~3 或0~2.5,现在我的Cicuit低于,OP的输出为0.5~2.5,我不知道。

    请您提供更多有关问题的详细信息。

    运算放大器输出必须与ADC范围相同。  

    使用轨对轨输出类型运算放大器提供所需的增益。

    您可以考虑使用TIDA-0.0834万,TIDA-0.1214万,TIDA-0.0128万,TIDA-0.0493万,TIDA-0.0498万来选择增益放大器