This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:输出电流额定值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718, DAC7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652477/dac7718-output-current-ratings

部件号:DAC7718
主题中讨论的其他部件: DAC7716

尊敬的团队:

在DAC7718的数据表中,在“电气特性:单电源(续)”部分中,AIDD被指定为7mA (最大)。 但是,图84的最大源电流大约为9mA。 请您看看并告知哪一个是相关的?

还有一些问题,如下所示:

-输出电压为12V时的最大电流是多少?

-设备的典型效率是多少?

-数据表上给出的最大短电流为+/-8mA。 注释(5)表示 “(5)当输出电流大于规格时,电流被夹紧在指定的最大值。”  零件在短条件下的最长保留时间是多少?

- DAC7716也可以是一个选件,但数据表中没有提供单极操作的负载电流图和测量值。 是否可以获得此信息。

此致,

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Caglar,

    查看DAC7718数据表后,我建议该器件仅驱动需要小于8mA电流的负载,因为数据表还指出,在生成数据表中表达的标准时使用了+/-3mA的典型负载电流。 大于8mA的电压可能会使短路保护电路跳闸,从而可能会使输出电压崩溃。 图84显示了9mA时的一些电压崩溃,但它似乎是线性的,直到在~9.5mA时突然停止。 数据表可能通过在建立8mA参数时添加余量来在一定程度上提供保护。

    另一个要研究的重要图表是"Delta Output Voltage vs Source and Sink curres"(压差输出电压与源电流和汇电流)图表,如DS的图37所示。 此图显示增大的汇电流/源电流将如何影响编程的输出电压。
    DAC7716器件的此图也显示在DAC7716数据表的图28中。 您会注意到增量输出电压比DAC7718器件低得多。 DAC7716数据表还显示10mA的典型短路电流值。

    此致,
    马特