请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC5672 您好,支持团队,
我对DAC5672有疑问。
请告诉我在双总线模式下发送数据时的时钟计时。
数据表第15页的7.3 2“双总线数据接口和定时”一节中有以下说明。
' CLKA,CLKB的上升沿必须同时出现,或在WRTA,WRTB信号上升沿之前出现。 "
如果CLK和WRT同时上升,CLK和WRT的上升边缘之间的容差是多少?
CLK和WRT的信号将由CDCLVC11xx的输出提供。
CDCLVC11xx在通道之间偏移约为50 ps。
考虑到板载信号的接线长度,我认为偏差进一步增加。
我担心从CDCLVC 11xx提供CLK和WRT。
有什么问题吗?
此致,
Tachibana先生