This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么ads8353 B15始终为0?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652426/why-ads8353-b15-is-always-0

在“线程:ADS8353”中讨论的其它部件
尊敬的 先生:
该项目使用ADS8353,调试时可能会写入错误的数据或错误的时间序列,现在最高位B15始终为0,设置CFR B4不变。如果用新ADS8353替换可以正常工作,那么这些调试芯片是否已损坏? 还是锁定? 是否有方法可以重置它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MH su,您好!

    更换设备并使新设备正常工作后,是否再次测试了原设备? 您是否在任何其他设备上看到过此问题?