This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找每个通道可调节输出同步的DAC转换器。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651834/i-looking-for-dac-converter-for-adjustable-output-sync-per-channel

主题中讨论的其他部件:DAC38J84DAC38J82

你好。

请求的DAC规格

Samplinig速率:500MSPS以上。

信道编号:2或4。

输入数据:JESD204B或LVDS

应用:QHD显示器的模拟输入信号。

是否有具有输出同步控制的DAC?
如果您有,请推荐它。

谢谢,顺祝商祺

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Downey Kim,

    您可能需要了解16位DAC的DAC38J84系列。 具有JESD204B接口的多达4通道(四路)和2500 MSPS。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan。

    DAC38J82是否可以输出延迟控制? 我需要控制每个机年的输出延迟。

    谢谢,顺祝商祺

    Downey Kim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐尼,

    您能否提供有关您实际尝试做什么的更多详细信息? 使用子类模式1时,此DAC的输出延迟具有确定性。 这允许设备的所有DAC输出和设备之间的所有输出同步。 这是您想要的吗?

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim。
    DAC的输出信号用于QHD的显示输入。因此,每个通道的DAC的输出信号必须完全同步。 否则,屏幕将异常显示。 如果无法对每个通道进行输出同步,则使用延迟控制来尝试实现输出同步。
    n`t Subclass1功能是否可用于同步多个设备? 我`m在一个设备中同步通道。

    谢谢,顺祝商祺

    Downey Kim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐尼,

    您是否说您有一个外部同步信号,DAC输出需要匹配? 如果DAC输出与之不匹配,您希望进行某种调整,以实现此目的? 您能否提供一个时间图表来帮助更好地解释这一点? 您的应用程序是否仅使用1台设备?  此零件是否有任何数字要求,如插值,混合,增益/偏移校正等...?

    此致,

    Jim