您好,
我有一个定制的PCB,它正在对Omega的两个A级RTD进行测量。 读这些读数中的任何一个都很好,我也可以交替读数,但只要它们都连接到机器的底盘上,读数就会非常错误。 我怀疑这与我使用 REFP0/REFN0读取两个RTD有关。 我是否可以读取两个带有共享POS/NEG参考的RTD,或者是否应该将另一个RTD连接到 REFP1/REFN1?
随附的示意图指明了RTD上的引脚是IDAC,正极还是负极导线。 第一个RTD的AIN0和AIN2上连接了红色导线。 红色导线连接到AIN3和AIN5,用于第二个RTD。 R29是目前未使用的100k热敏电阻。