This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:ADS8860:ADS8860/ADS8861在8861在开机时未释放SDO

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649786/ads8860-ads8860-ads8860-ads8861-not-releasing-sdo-on-power-up

部件号:ADS8860
主题中讨论的其他部件: ADS8861

我在9月份发布了相关信息,Evan Sawyer善意回应:

https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/62.5978万

我现在可以添加所需的附加信息,但线程已锁定,我看不到有什么方法可以请求解锁。 因此,我继续在这里,请将其移至原始主题。

所以我终于有了工作板和时间来进一步调查这个问题。 主板的AVDD电源设置为3.3V,ADC IC已被新部件取代。 问题仍然存在,所有三个ADC都需要运行一次转换,然后才能释放SDO线路通电时的SPI信号线路如下所示:

开机时的电源包括:

6V只是系统电源,AVDD和DVDD是ADC电源。

对于VREF电源,这是:

Vref对我来说太慢了,但我有另一个比较好的参考:

同样,这没有任何区别,SDO在开机时仍然顽固地卡在低位


如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,
    我们将对此进行回顾并与您再次进行讨论。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这方面是否有任何进展?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris:

    在ADS8860数据表(第25页)中,它提到当DIN和CONVST同时处于低电平时,DOUT将被驱动为低电平。 在通电时,这种情况似乎很可能发生。 这是您的电路中发生的事情吗? 您的设备是以菊花链方式连接在一起,还是有独立的SPI接口?

    ——布莱恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    这些器件共享单个SPI总线并由NCS (DIN)控制,这就是它们共享DOUT线路时出现问题的原因。 DIN和DOUT都被拉高,带有10k电阻器,而CONVST被拉低。 理论上,这些线应该在上电时被拉至正确的值,但我可以尝试更强的上电。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris:

    我想你真的想使用4线NCS模式,没有忙指示符。 您对系统的描述如ADS8860数据表中的图54第23页所示。

    在回顾您的对话时,看起来您最初是以4线模式开始的,但"忙碌"指示灯亮起。 BUSY指示灯驱动SDO低,以指示在读取数据之前转换已完成,因此您似乎想要禁用BUSY输出。

    DIN在CONVST上升边缘较高,使设备进入NCS模式。 在转换结束后将DIN降低并使用CONVST读取数据仍保持高电平,使设备保持4线模式。 (在转换完成前将DIN降低,将启用占线指示灯。)

    从数据表中可以看到,ADS8860和ADS8861都应该在采集模式下启动,这意味着可以有效地关闭电源,而DOUT处于高阻抗状态。 我的猜测是,系统中的开机顺序会以某种方式触发一个转换,并导致DOUT被驱动为低电平,以指示转换已完成,因为已启用繁忙指示灯。 但是,您发送的示波器镜头对我来说看起来不错。 您的设备可能遇到未被范围捕获的故障? 请注意,如果在DIN低电平时CONVST变为高电平,则设备会认为您希望处于菊花链模式,DOUT将被驱动为低电平。

    ——布莱恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris:

    另一个建议是将DIN线路上的上拉电阻替换为零欧姆。 如果装置在DIN引脚处于逻辑低电平状态时通电,它会将接口发送到菊花链模式,在该模式下,SDO引脚驱动低电平。 即使如此,如果当时DIN为高电阻,开始转换也应使SDO引脚处于高阻抗状态。 如果CONVST上升沿的DIN不高,则设备将通过转换继续驱动SDO低电平。